This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:Concerto F28M35上的GUI编写器

Guru**** 2928830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583908/f28m35h52c-gui-composer-on-concerto-f28m35

部件号:F28M35H52C

我正在使用Concerto卡来监控电源质量,我想在PC或移动网络浏览器中显示它。 GUI Composer V2是非常强大的工具,但我不知道如何通过以太网端口将其与Concerto卡连接。
这样做是否可行?
有没有人举过一个例子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Tu:

    我已将此帖子移至Code Composer论坛以获得支持。

    此致,
    Adam Dunhoft
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam Dunhoft 说:
    Hello Tu,

    我已将此帖子移至Code Composer论坛以获得支持。

    此致,
    Adam Dunhoft

    [/引述]

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    GUI Composer V2是一款功能强大的工具,但我不知道如何通过以太网端口将其与Concerto卡连接。

    GUI Composer v2当前不支持Concerto或以太网传输。 我相信Concerto支持即将推出,但我不确定以太网。 我们目前支持串行/UART和JTAG传输。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Ating"]

    GUI Composer v2当前不支持Concerto或以太网传输。 我相信Concerto支持即将推出,但我不确定以太网。 我们目前支持串行/UART和JTAG传输。

    [/引述]
    是否可以通过USB/串行或XDS调试端口将GUI Composer与Concerto连接?
    如果可能,在配置GC项目时必须选择哪种设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TU,

    正如我在前面的答复中提到的, GUI Composer v2目前不支持Concerto设备(这就是为什么它没有列在设备下拉列表中)。
    预计在不久的将来会提供支持,但我目前还没有确定的日期。 对此造成的不便,我们深表歉意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的支持。 我将验证答案。

    此致。