This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMDSLCDK138:出现错误"与目标类型不匹配,未加载。"与loadti

Guru**** 2553460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584364/ccs-tmdslcdk138-got-the-error-does-not-match-the-target-type-not-loaded-with-loadti

部件号:TMDSLCDK138
主题:OMAPL138中讨论的其它部件

工具/软件:Code Composer Studio

已尝试使用loadti通过JTAG下载输出文件。 输出文件是ARM项目。

loadti -c omapL138.ccXML gpioLed.out

正在为指定目标配置调试服务器...
完成
目标:德州仪器(TI) XDS2xx USB调试探头_0
正在连接到目标...
TestEnv.outFiles:gpioLed.out
正在加载gpioLed.out
SEVERE:C674x_0:GEL:文件:C:\ti\ccsv7\css_base\scripting\examples\loadti\gpioLed.out与目标类型不匹配,未加载。

SEVERE:文件:C:\ti\ccsv7\CCS_base\scripting\examples\loadti\gpioLed.out
与目标类型不匹配,未加载。
严重:加载“gpioLed.out”时出错:文件:C:\ti\ccsv7\css_base\scripting\examples\loadti\gpioLed.out
与目标类型不匹配,未加载。
错误代码#4011,gpioLed.out加载失败!
正在中止!

此外,如果我需要加载ARN+DSP,我是否可以使用loadti?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请注意,OMAP L138是一个多核目标。loadti对多核目标有一个已知限制:
    processors.wiki.ti.com/.../Loadti

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在main.js中,修改了行:

    debugSession = debugServer.openSession("LCDKOMAPL138_0","OMAPL138_0");并再次运行命令"loadti -c omapL138.CCXML gpioLed.ut"。 仍在"严重:无法打开会话。 找不到匹配的设备。"

    你能给我一些想法吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Andy Fung"]调试会话= debugServer.openSession("LCDKOMAPL138_0","OMAPL138_0");[/报价]

    API的第一个参数是连接名称。 第二个是CPU名称。 查看您的第一篇文章,您似乎在使用XDS200 USB调试探头。 因此,我假设:

    debugSession = debugServer.openSession("Texas Instruments XDS2xx USB Debug Probe_0","ARM9_0");

    上述呼叫应连接到ARM9。

    请注意,某些多核目标具有一些依赖性,例如必须先连接到一个核心,然后再连接到另一个核心。 自从我使用L138已经有很长时间了,所以我记不清它是否有这样的依赖性。 但如果确实如此,则需要在loadti的修改版本中对其进行补偿。

    谢谢

    KI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢Ki-Soo。  

    现在我看到下载成功:

    TestEnv.outFiles:gpioLed.out
    正在加载gpioLed.out
    完成
    目标正在运行...
    中断以中止。 。 。

    但当我回收电力时,目标没有运行。 这是什么原因,我如何才能使其发挥作用?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用user="Andy Fung],但当我重新接通电源时,目标没有运行。 原因是什么?如何使其发挥作用?[/QUOT]

    我假定程序已加载到RAM。 因此,如果关闭并重新打开电源,则需要重新加载程序并执行它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很可能是。 是否有任何实用程序可用于将代码下载到闪存以用于生产目的?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于您的特定目标,请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../OMAP-L138_Software_Design_Guide

    有关此问题的任何后续问题都应在OMAP L13x器件论坛中公布,因为它不在此CCS中心论坛的范围之内。

    谢谢
    KI