This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8069万:C2000数字电源BoosterPack

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, POWERSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580483/ccs-tms320f28069-c2000-digital-power-boosterpack

部件号:TMS320F2.8069万
主题中讨论的其他部件:controlSUITEPowerSuite

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用C2000数字电源BoosterPack。

在从C:\ti\controlSUITE\development _kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Docs导航至CCS ver 7.0 并生成项目时,显示以下错误:


Product 'v com.devkits' 1.1 .0.00 当前未安装,并且没有兼容的版本。 请安装此产品或兼容版本。    Buck-VMC_F2.8069万M      Buck_VMC_F2.8069万M   问题

请任何人告诉我如何将com.devkits' 1.1 v.0.00 安装到我的CCS中。

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sameer,

    我可以从以下位置导入项目: C:\ti\controlSUITE\development_kits\BOOSTXL_BUCKCONV\v1_01_00_00\Buck_VMC_F2.8069万M

    我相信这是你正在建设的项目。  Buck),VMC_F2.8069万M

    这对我来说很好。  您看到的错误通常发生在项目引用需要包含的产品时。  当我查看这些属性时,我会看到以下内容:

    引用了产品PowerSuite。  在顶部,我看到有关devkits.target.Generic的警告。  这必须与您收到的错误相关。

    我将向C2000专家寻求帮助。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉耽误时间,我实际上正在忙于其他项目。

    这是我的项目属性的屏幕截图。它将帮助我们解决问题。

    我正在等待您的回复...

    提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sameer,

    似乎未安装正确版本的PowerSuite,

    我建议使用最新的controlSUITE,然后使用指向v 1.01 00的新降压项目