This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/ENERGYTRACE:从.PROxml保存文件获取值

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: ENERGYTRACE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583907/ccs-energytrace-obtain-the-values-from-proxml-save-file

部件号:ENERGYTRACE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用能量追踪来测量我的董事会在传输和接收方面所花费的能量。

我想使用保存文件来计算接收的积分,以便测量功耗,但我无法理解文件格式,是否有方法将其导出为.csv或其他类型?

欢迎提出任何建议  

PS:这是我的图形 http://imgur.com/9TjuAma 左边有一个数据包接收,右边有一个传输,我想能够计算接收的能量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在EnergyTrace首选项中,有一个项目用于将原始数据保存到CSV文件,转到菜单窗口-->首选项并导航到:  

    如果选中此选项,您将有一个CSV文件与profxml并行保存。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Rafael,谢谢。

    虽然我删除了这个问题,因为我在半个小时后找到了答案,但我会把它留给任何也需要它的人。

    谢谢