主题中讨论的其他部件:controlSUITE, SFRA
工具/软件:TI C/C++编译器
在controlSUITE中运行hv_1PH_DCAC/v1_04_00_00/f2837x/voltagesourceinvverterlcfltr解决方案。
如用户指南中所述,在编译构建级别3选项时,会生成分段故障。 编译级别1和2时没有问题。 在16.9 中,这似乎是一个问题,因为该示例是使用较旧的编译器构建的。 下面的错误消息:
内部错误:16.9 C:\ti\ccsv6\tools\compiler\ti-CGT-C2000_C2000_SX.0.LTS\bin\cg2000.exe遇到2000遇到分2000.分段错误
处理函数_invverterISR时
这是由编译器本身的缺陷引起的。 TI客户
支持人员可能会建议一种解决方法来避免这种情况。
升级到最新版本的编译器可以解决此问题。
在E2E支持论坛中联系TI,网址 为http://e2e.ti.com
“开发工具”,“TI C/C++编译器”。 请参阅标题为的链接
"提交问题"。 包括整个错误消息和
选项--preproc_with注释时创建的.pp文件的副本
(-PPC)。
gmake:***[voltagesourceinvlcfltr.obj]错误1.
gmake:由于错误,目标'all'没有重制。
****构建已完成****