This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDC1000-TDC7200EVM:7200:TDC1000-TDC7200 EVM7200 EVM

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584427/ccs-tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-tdc7200-evm

部件号:TDC1000-TDC7200EVM</s>7200

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用具有MSP430F5528控制器的TDC1000-TDC7200 EVM7200 EVM。然后我下载了CCS编译器v7并开始编码。使用嵌入式c程序 时我遇到了此错误 如何纠正它? 请尽快告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    另一个线程看来 ,您已经成功地将一个盲代码下载到MSP430F5528,因此这个问题已被解决。 否则请告诉我。  

    将来,每当您遇到问题时,您是否会如此友好,并关闭打开的线程,以便我们可以避免重复工作?  

    谢谢!

    拉斐尔