This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:UCD3138教程-实验1未导入

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580829/ccs-ccstudio-ucd3138-tutorial---lab-1-not-importing

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,E2E:

我正在学习 数字电源培训系列。  我在 第2.3 部分,1分钟内。  视频说明导入实验1 (从 此处找到的固件)。  当我在导入窗口中单击"完成"时,会显示:

"导入项目时遇到了可能需要您注意的问题。

原因:请参阅以下详细信息:

错误:项目'Lab_1'导入失败,因为其编译器定义不可用。 该项目似乎不是'CCS项目'。 请尝试通过'常规>现有项目到工作区'向导将其导入。

我尝试通过'常规>现有项目到工作区'向导导入,但它显示:"请使用' Code Composer Studio > CCS项目'向导导入项目'Lab_1'。这是我开始的地方。

该固件已于今天下载,因此不会过期。  我今天更新了CCS。  请告诉我您对后续步骤的想法。

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该注意,我运行的是CCS7。 我的多维数据集配合在使用6.2 时未遇到此问题

    在解决此问题时,我将尝试恢复6.2。

    谢谢!
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:6.2 工作正常! 我的计算机上没有此问题。 所以我不再有问题了,但将来可能会有人。

    谢谢!
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam,

    很抱歉此线程的延迟回复。

    首先,感谢您反馈CCS 6.2 在培训实验室中运行良好。 其次,项目导入CCSv7失败的原因是CCSv7没有该项目所需的“编译器定义”。 这些实验是使用ARM编译器版本CCSv.x创建的,但此版本不再默认安装5.2 7 (它是与CCS 6.2 一起安装的,这就是该版本无需任何更改即可工作的原因)。 要在CCSv7中成功导入项目,编译器的5.2 .x版需要安装并由CCS发现。 您可以通过CCS菜单帮助->安装新软件来安装版本5.2。在“使用:”下拉列表中,选择“代码生成工具更新”,取消选中“仅显示可用软件的最新版本”复选框,然后选择ARM编译器版本5.2 5并按照以下步骤进行安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的详细回复! 如果6.2 给我带来任何问题,我一定会尝试一下。

    再次感谢,
    Sam