This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F2.8377万D:缺少CLA调用

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580841/compiler-tms320f28377d-missing-cla-call

部件号:TMS320F2.8377万D

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好,

在我对不同的c-和h-文件进行了一些更改后,我要求使用以下代码“Cla1ForceTask1();//  == ASM(" IACK #0x0001")""的CLA-Task”,但这一编译却被删除了。

因此,CLA-Task不再起作用.

Cansomeone帮助我了解,为什么编译器只是把它遗下来?

此致Ralf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假定您的意思是编译器生成的代码不包含对函数Cla1ForceTask1的调用。  因此我可以重现该问题,请执行以下操作:

    1. 使用 此问题预处理源文件
    2. 将其附加到您的下一篇文章中
    3. 指示编译器(而不是CCS)版本
    4. 准确显示编译器看到的生成选项

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,George,

    在更改了一些代码后,它又以某种方式工作了...
    感谢您的回答。

    此致Ralf