This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TIDA-0.012万:连接带GUI的PMP 7605时遇到问题

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583980/ccs-tida-00120-having-issues-connecting-pmp-7605-with-gui

部件号:Tida-0.012万
主题中讨论的其他部件: MSP-EXP430G2MSP430F5132

工具/软件:Code Composer Studio

我已使用TIDA-0.012万设计作为参考。  我使用Code Composer编译软件文件中提供的代码。  在构建代码时,我收到一个错误消息,提示'Program "make is not found'。  我尝试了此解决方案(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/p/37.3261万/1313023#1313023)131.3023万),131.3023万,但"${cG_tool_root}/include"已经存在。  但是,代码的生成和完成看起来就像正常一样。  忽略此错误,当我尝试连接到GUI时,它最初连接,程序冻结,然后在几秒钟后断开连接,并显示"连接丢失(IO)!"。  我尝试过许多人的建议来修复它,包括在//#define GUI中注释"//",切换引脚等

下面是连接GUI时如何设置的图片,请告诉我是否正确设置。 我正在使用MSP-EXP430G2板和MSP430F5132。  来自MSP-EXP430G2的Vcc针脚 连接到充电控制器板J5连接器上的VCC针脚,Tx连接到J5连接器的LED3,Rx连接到J5连接器的LED2,并且J5连接器上的两个接地线短接在一起。

 我尝试过很多事情,包括不同的计算机,甚至不同版本的CCS。  如果您对此问题有任何想法,请回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    我不能确切地解释为什么该项目没有正确构建,因为我能够将它导入到7.1 中,并且只是在构建时发出一些有关低功耗的警告。 如果您将控制台构建输出复制并作为.txt文件附加到此线程(您必须单击e2e视图中的"使用丰富格式"链接才能附加文件),这一点会有所帮助。

    此外,从您的描述中也不能完全清楚您是否实际将可执行文件闪存到目标板上。 构建项目后,是否通过创建目标配置文件并启动调试器将其刷新到? (您可以单击显示Debug PMP7605_W_GUI的绿色bug按钮)

    您是否使用G2启动板作为主控制器? 如果是这样,我假设您修改了原始代码以使用G2 Launchpad,而不是F5132/F5152,5152,对吗? 如果您在这一特定步骤上需要帮助,我请您参考MSP论坛,因为那里的专家将能够帮助您完成这一工作。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔