This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/CC3220:CCS本地安装SimpleLink SDK示例项目文档与CCS云文档

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583405/starterware-cc3220-ccs-local-install-simplelink-sdk-example-project-docs-vs-ccs-cloud-documentation

部件号:CC3220

工具/软件:Starterware

团队,

我们的客户注意到,如果他们单击链接,网站将显示正确的文档。  它位于SimpleLink (SDK) CC3220的示例项目下的CCS云中。  

他们还想在完全相同的文件夹中的CCS中尝试此操作,并注意到他们收到的响应为'not found'。  是否有办法在CCS中启用文档链接?

请参见下图:

谢谢!
CY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:

    他们使用什么版本的CCS? 我认为它至少必须是7.1。 我也会将其移至CCS论坛。

    此致,
    Sarah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    我似乎不能再现这种情况。 该文档在我的Web浏览器和CCS中均可供我使用。 请注意,dev.ti.com和CCS都指向相同的云Rex存储库。 (主要)区别在于所使用的Web浏览器。

    所使用的CCS的确切版本是什么?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ki,

    谢谢。 我们上周与客户合作(谢谢Josh),这似乎暂时解决了。 我们现在将其称为配置错误。

    感谢您的跟进,
    Chris