This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:MSP430 Driverlib模板

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584329/ccs-msp430fr2311-msp430-driverlib-template

谢谢你。 有了这一指导,我就可以开始了。

但是,我有一个问题(没有什么严肃的问题,如果没有答案,我可以这样做)

您的员工是否反对使用模板?

DriverLib用户指南介绍了使用驱动程序库创建空项目或将驱动程序库添加到现有项目的方法。

&

但现在,我们在CCS中看不到这些模板选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Apollo Geeks 说:
    DriverLib用户指南描述了使用驱动程序库创建空项目或将驱动程序库添加到现有项目的方法。但现在,我们在CCS中看不到这些模板选项。[/QUOT]

    这应该仍然有效。 关键是您需要按照Driverlib用户指南中所述的步骤进行操作。  

    请参阅 此相关帖子

    如该文章中所述, 请务必遵循Driverlib用户指南的“如何创建使用Driverlib的新CCS项目”一节中的步骤,同时注意以下注意事项:
    "要使驱动程序库与新项目向导配合使用,CCS必须已发现驱动程序库RTSC产品。 有关详细信息,请参阅 发行说明中的安装步骤。"