This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8065万:最大警告数

Guru**** 2894990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584308/ccs-tms320f28065-max-number-of-warnings

部件号:TMS320F2.8065万

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,支持!

当总数超过100时,如何才能看到警告?

事实上,似乎只有前100个是可见的。 请参阅下图作为参考。

提前感谢!

此致,

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto,

    如果您单击问题视图右上角的小向下箭头,它将打开一个菜单。  选择菜单上的"配置内容.."。  在打开的对话框中,您可以设置或删除限制。

    此致,

    John