This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCSE 6.2 :在生成项目后是否有任何简单的方法调用perl脚本

Guru**** 2551570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/584157/ccs-ccs6-2-is-there-any-simple-way-to-call-perl-script-after-building-the-project

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我的客户需要调用out2bin exe以将可执行文件更改为bin,然后调用perl脚本以将CRC信息添加到bin。

我们知道,我们可以在项目生成选项中添加生成后步骤以运行out2bin。 但是如何运行perl脚本? 我在下面找到了链接,我认为它很复杂,需要手动运行,而不是在构建后自动运行。 有没有简单的方法?

processors.wiki.ti.com/.../Perl_Scripting_with_DSS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chris:
    您引用的链接是通过Perl脚本使调试器自动化。 我认为这不是客户想要的。 他们只想在构建完成后运行perl脚本。 这非常简单,可以通过您提到的构建后步骤完成。 假设计算机上安装了perl,他们只需在构建后步骤中调用其脚本上的perl,就像从命令行调用一样。 构建后的所有步骤都是将整个命令发送到要执行的系统命令行。

    希望这有所帮助
    KI