This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:用于保存的Ctrl+S绑定不起作用(CCS 7.0 for 0.0.0043万)

Guru**** 2584995 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583744/ccs-launchxl-cc1310-ctrl-s-binding-for-save-doesn-t-work-ccs-7-0-0-00043-for-linux

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

很多时候CCS似乎忘记了Ctrl+s =保存。

请参阅 图1,图2 -除了Ctrl+s不起作用外,请注意菜单条目中也没有标签。 其他绑定似乎不受影响。

我没有更改任何键绑定,尝试添加一些Ctrl+s似乎没有效果,尽管我尚未尝试所有可能的方法。


此外,在改变视角后,CCS不会响应热键,直到我单击它-例如,我无法F11,F8调试/恢复-而是我必须F11,单击,F8,因为F11上的视角更改后,它会忽略按键,直到单击。

作为一个具有少量GUI经验的程序员,CCS似乎依赖于从窗口中的UI元素向上弹出的热键事件,但不侦听发送到窗口本身的热键事件。 我不知道Ctrl+s绑定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一个有趣的问题。 我不能说自己在Linux (Ubuntu 16)环境中看到过它。 您运行的是哪种Linux?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我用KDE4 DE在Gentoo Linux上跑步。 安装程序比较旧,因此最近的Ubuntu可能与我的各种版本兼容。

    CCS安装得很好,而且在大多数情况下似乎已经足够好了。

    由于CCS提供了自己的JRE (而且,看起来它几乎拥有一切,与标准Linux实践完全不同),我不知道我的Linux风格如何以这些奇怪的方式影响事情。

    我们非常感谢您对调试步骤的任何建议:)