This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:命令行项目创建失败,并出现AssertionFailedException

Guru**** 2557580 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581835/ccs-ccstudio-command-line-project-create-fails-with-assertionfailedexception

部件号:CCStudio
主题中讨论的其他部件:MSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

您好, 

我们使用CCS 7.0 .0.0.0043万 创建命令行项目。 我们在项目创建过程中观察到异常情况,控制台中的消息如下所示(仅前几行):

org.eclipse.core.runtime.AssertionFailedException:声明失败: org.eclipse.core.runtime.Assert.isTrue(Assert.java:110 ) org.eclipse.core.runtime.Assert.isTrue(Assert.java:96 ) com.ti.common.project.core.OutputType.createReference(OutputType.java:109)

我们注意到,只有在创建库项目(-CCS.outputType staticLibrary)时才会出现此异常。 创建应用程序项目(-CCS.outputType可执行文件)时没有问题

我们坚信此问题是CCV7特有的,因为我们看不到CCS 6.1 .3.0.0034万 的问题

请告诉我们如何解决此问题。

此致,
Nijin P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日本

    您是否尝试了最新的CCS 7.1 0? 如果没有,请尝试该版本,并告知我们问题是否已解决?
    http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS

    我怀疑您的问题可能与 CCSIDE-3026有关,该问题已在7.1 .0中修复。 如果7.1 0仍然存在问题,则必须是新的/不同的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Aarti:

    我们尝试使用CCS 7.1 .0.0.0015万 (2017年3月6日),但问题仍然存在。 如果您需要任何其他详细信息,请告知我们

    此致,
    Nijin P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日本

    看到此错误时,能否发送您正在使用的命令行?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Aarti:

    我已通过电子邮件发送了命令行输出和项目导入失败时捕获的屏幕截图。

    此致,
    Nijin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    日本

    使用脱机提供的命令行作为参考,我能够重现此故障。  

    触发该错误的简单ProjectCreate命令行是:

    eclipsec -noSplash -data <dir>-application com.ti.ccstudio.apps.projectCreate -ccs.name Newproj -ccs.device MSP430F5529 -CCS.outputType StaticLibrary -rtsc.enableRtsc -rtsc.platform ti.platforms.msp430:MSP430F5529 -rtsc.target ti.targets.MSP430.elf.MSP430X

    在错误号CCSIDE-3100中对此进行了跟踪。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Nijin,

    此问题将在即将推出的CCS 7.2 v.0中得到解决。

    通过在无头命令中将"-CCS.outputType StaticLibrary"更改为"-CCS.outputType rtscConfiguration",您可以在当前CCS内部版本中解决此问题。

    谢谢!
    -巴尔塔萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Baltasar,您好!

    感谢您的更新。 我们将尝试此变通办法,直到CCS 7.2 v.0可用。

    此致,
    Nijin