This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5515:错误#1.0234万-D,无法生成*.out

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583348/ccs-tms320c5515-error-10234-d-preventing-out-from-being-built

部件号:TMS320C5515

工具/软件:Code Composer Studio

e2e.ti.com/.../Build-Terminal.txt

由于此调试错误,我无法编译我的代码。  
我随附了问题的屏幕截图以及构建终端。

我正在使用C5515处理器,并试图获得允许使用DSP/BIOS的基础。

感谢您提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    I随构建终端附带了问题的屏幕截图。

    链接器命令行显示有两个链接器命令文件- C5515.cmd和 tskcfg.cmd。 具有两个链接器命令文件说明了有关重叠内存范围的错误。

    我认为 tskcfg.cmd是DSP/BIOS所需的链接器命令文件,因此尝试从 CCS内部版本中删除C5515.cmd文件;删除 C5515.cmd 文件或在CCS项目资源管理器中右键单击该文件并选择“从内部版本中排除”。

    我不确定是什么导致 了与__stack_size和  __sysstack_size相关的错误未定义。 从快速搜索中,链接程序应该定义 __stack_size  和__sysSTac_size符号。

    是未能链接您创建的项目的项目,还是导入的示例?