This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:Windows 8.1 上的CCS V7安装问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582582/ccs-ccstudio-ccs-v7-installation-problem-on-windows-8-1

部件号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

尝试在Windows 8.1 系统上安装CCS 7.1 4.0时出现问题。 我在这里是通过附加安装结束时收到的错误日志来实现的。 我可以看到我是否忽略了这些错误,它正在安装,并且在我第一次尝试启动CCS时提供另一个错误日志。 请帮我解决问题。

提前感谢...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到附加的安装日志。 请重试吗? 压缩ccsv7/install_logs文件夹的内容并将其附加到此处。

    谢谢

    丹麦语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danishinnis,

    很高兴看到您的回复...我在这里附上folders.e2e.ti.com/.../ccsv6.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是用于6.1 .3...因为我稍后尝试使用6.1 .3检查错误是否是由于ccs7引起的。 仍然存在错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能缺少Windows更新。 请您执行以下操作:
    WMIC QFE|查找"KB299.9226万"
    如果返回时没有任何内容,请应用最新的Windows更新。 然后尝试启动CCS。
    丹麦语