This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:我不能在一个工作区中创建相同的示例项目。 我该怎么办?

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583921/ccs-i-can-t-create-the-same-example-project-in-one-workspace-what-should-i-do

工具/软件:Code Composer Studio

e2e.ti.com/.../58.3602万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作区中不能有两个同名项目。 因此,在这种情况下,您通常只需重命名工作区中的示例,然后再次导入示例。 遗憾的是,SimpleLink SDK项目目前不能使用此功能。 我们有一个缺陷跟踪:CCDSK-2587

    目前还没有确定的日期,但我希望在5月底7.2 版本中可以解决该问题。

    此致,
    John