This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:CCS

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583752/ccs-tms320c6748-ccs

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我是这个DSP套件领域的初学者。当我创建了我自己的Simulink模型并使用嵌入式编码器转换为嵌入式C代码时。是否可以在不连接DSP处理器套件的情况下查看CCS中的模拟结果?创建的CCS项目已成功构建。但是, 调试时收到错误..连接到目标时出错..我的问题是我们不连接DSP板就不能观察CCS中的波形??请建议一些程序来观察结果波形…

感谢您,

此致,

Bhuvana

学生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    不再支持模拟器。 我们建议使用实际硬件目标。 如果您坚持使用模拟器,可以尝试使用旧5.5 附带的模拟器。 但是,如果您遇到使用问题,我们将无法提供更多帮助,因为我们不再支持这些问题。

    谢谢
    KI