This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:.out文件为.coff文件,用于Proteus模拟。

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582286/ccs-out-file-as-coff-file-for-simulation-in-proteus

工具/软件:Code Composer Studio

Proteus不能将代码编辑器工作室生成的.out文件识别为用于模拟的.coff文件。它显示以下错误...

找不到程序"..\..\..\..\Workspace_v6_1_3\LED_Blink\Debugg\LED_Blink.Out的适当加载程序"

无法加载程序"..\..\..\workspace_v6_1_3\led闪烁\调试\led闪烁.out "

实时模拟无法启动。

如何解决这一问题?

(我在其中一个线程中读到.out文件是.coff文件格式,但我不能以相同的方式在Proteus中使用 它)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    请注意,对于某些设备,CCS将默认为ELF而不是COFF。 如果需要COFF格式,请检查项目的生成输出类型,并将其设置为COFF。

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Code Composer Studio可以根据您使用的生成选项生成COFF或ELF。 此设备用于什么设备?

    在6.1 中,默认值为:
    C2000 - COFF
    MSP430 - ELF
    基于ARM的设备- ELF
    C66/C674x - ELF
    C55x - COFF

    此致,
    John


    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回答。我在MSP430中使用了*.elf,它对我来说非常有用...:-)

    e2e.ti.com/.../18.923万