This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法在CCS 7.1 中拖放和打开文件.........0

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583629/ccs-cannot-drag-and-open-file-in-ccs-7-1-0

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我无法在CCS 7.1 .0中拖放和打开文件。 在以前的版本中,我可以。

如何启用此功能?

谢谢

西宁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Xining您好!
    您只是将文件拖放到编辑器中,对吗? 如果是这样,那应该仍然有效。 7.1 0中没有任何更改,这应该会影响该行为。 它是哪种类型的文件? 您使用的是什么主机操作系统?

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用Windows 10。 我只安装CCS 7.1 .0。 我认为在前两天,拖放和打开功能发挥了作用。 但是,从昨天开始,它不起作用。 当我将文件拖动到CCS时,鼠标光标将变为顺时针旋转45度的“停止”符号。

    西宁