This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:无法将示例项目导入CC-Studio 7.0 .0.0.0042万

Guru**** 2576545 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL, MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582313/ccs-cannot-import-example-project-into-cc-studio-7-0-0-00042

主题中讨论的其他部件:EK-TM4C123GXLMSP430FR2311

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我遇到了以下问题:
我正在使用CC-Studio 7.0 .0.0.0042万 ,并想从资源管理器中导入“EK-TM4C123GXL”的示例项目,但收到以下错误:
"导入项目时出错。 重新发送"

有什么建议可以解决这个问题?

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还面临着同样的问题MSP430FR2311......无法导入项目。 此外,新项目向导的模板部分中没有用于创建具有driverLib源代码的空项目的选项。 甚至无法导入示例项目。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在2.20 .00.06 版本的MSP432 TI-RTOS示例中遇到类似的问题。
    查看错误,TI资源管理器用于查找tirtos_msp43x_2_20_00_06资源的目录位置似乎不正确。

    项目导入出错:

    导入项目时出错。 无法解析位置:"C:/ti/tirtos_msp43x_2_20_00_06resources/MSP_exp432P401RLaunchpad/driverExamples/tiDriverExamples/emptyExamples/com_ti_rtsc_tirtosmsp430_example_100.projectspec"!

    注:tiots_msp43x.x和resources的顶部文件夹之间缺少'\',因此路径似乎不正确。 但是,有趣的是,在Linux中使用'/',而在Windows中使用'\'。

    实际路径为:
    C:\tirtos_msp43x_2_20_00_06\resources\MSP_exp432P401RLaunchpad\driverExamples\tiDriverExamples\emptyExamples com_ti_rtsc_tirtosmsp430_example_100.projectspec

    是否有方法在CCS中纠正此问题?

    谢谢,

    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    全部,

    我们上周初修复了资源管理器的一些问题。 请参阅 此帖子 ,如果删除 <users>/ti/tirex-localserver-Led.0 3.0
    文件夹和重新启动CCS有助于解决错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave 说:
    我正在使用CC-Studio 7.0。0.0.0042万 ,想要从资源管理器导入"EK-TM4C123GXL"的示例项目,[/QUOT]

    这里可能有几个不同的问题。 在CCS 7.0 %0和7.1 .0之间,从资源管理器下载软件包的默认位置从c:\ti\tirrex-content更改为c:\ti。 因此,如果您正在使用7.0 0并下载新的软件包,它将安装到 c:\ti\tirrex-content,但当尝试导入项目时,它将在c:\ti中查找它并抛出错误。  

    为避免混淆,我建议从这里(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS)安装最新的7.1 .........0 (内部版本16)。 它包含一些与资源管理器和产品发现相关的其他错误修复。 然后从资源管理器下载所需的软件包(它应安装到c:\ti)。 如果3.0 有,请确保删除<users>/ti/tirex-localserver-Resider>0目录,然后使用资源管理器导入项目。  

    如果您在使用最新的CCS时仍然遇到问题,请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ArtiG,

    因此,我下载并安装了CCS 7.1 .........0,并尝试从TI资源管理器导入项目,但我不断收到一条消息,需要下载并安装到桌面。 但是,在“资源管理器”窗口中,我现在有多个TI软件包列表,它们都在不同的软件文件夹下,而不是从TI软件包中列出。 每个'软件'都是重复的,因此它们都有相同的文件。

    Jon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦,很棒! 它确实有帮助。
    谢谢你们。 你太棒了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    然而,在资源管理器窗口中,我现在有多个TI软件包列表,它们都在不同的软件文件夹下,而不是从TI软件包中列出。 每个'软件'都是重复的,因此它们都有相同的文件。 [/引述]

    Jon,

    我今天上午早些时候注意到一些奇怪的行为,但我现在又尝试了一次,资源管理器中的程序包看起来不错。 能否尝试 删除 <users>/ti/tirex-localserver-CCS>0文件夹并重新启动3.0 ? 如果资源管理器视图仍显示为关闭状态,您可以附加屏幕截图吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AartAG,

      我最后重新启动了我的PC,然后再次启动CCS 7.1。 之后,多个软件列表的问题消失了。  

      由于在我的系统上运行6.x和7.x CCS,我有3个版本的tirrex-localserver文件夹:

    tirrex-localserver

    tirrex-localserver-Tire0 3.0

    tirrex-localserver-.talgi-3. 3.1

    我注意到,如果我删除 tirex-localserver-CCS 3.1 ,则在启动7.1 时会重新创建它。  

    此外,使用最新的Simplelink下载,它们似乎安装在C:\ti\tirrex-content中,因此,即使我的系统上安装了最新的,例如simplelink_msp432_sdk_1_20_00_45 (列在tirex-content下),它也不会显示在CCS 7.1 资源管理器屏幕中。

    奇怪的是,使用CCS 6.2 资源管理器通过“已安装的软件包->检测到的软件包列表”确认新的SimpleLink软件包,但它似乎不导入这些软件包,只显示7.1 中的旧版本。    

    而且,在6.2 资源管理器软件树中,列出了各个已安装的软件包,与CCS 7.1 一样,它只列出了2个文件夹“开发工具”和“软件”。 我想这也是最近的变化。

    [报价用户="Ating"]

    Jon MORSS
    但是,在“资源管理器”窗口中,我现在有多个TI软件包列表,它们都在不同的软件文件夹下,而不是从TI软件包中列出。 每个'软件'都是重复的,因此它们都有相同的文件。

    [/引述]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jon MORSS 说:
    另外,通过最新的Simplelink下载,它们似乎安装在C:\ti\tirex-content下,因此,即使我的系统上安装了最新版本,例如simplelink_msp432_sdk_1_20_00_45 (列在tirex-content下7.1),它也不会显示在CCS/CCS资源管理器屏幕上[]。

    如果下载是使用CCS 6.2 或7.0 完成的,它将安装到 C:\ti\tirrex-content。 如果使用CCS 7.1 .0完成下载,则它将安装到c:\ti。 混合这两个版本时会出现一些问题,因此我的建议是使用7.1 0再次下载软件包,并使用7.1 0导入和使用示例。  

    并且,在6.2 资源管理器软件树中,列出了各个已安装的软件包,与CCS 7.1 一样,它只列出两个文件夹“开发工具”和“软件”。 我假设这也是最近的一次更改。[/QUOT]

    是的,这是在从资源管理器测试版迁移到发行版的过程中所做的更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AartAG,

    实际上,我从下载的SDK中安装了MSP43x SimpleLink SDK,它似乎将文件放在C:\ti\tirrex-content中。 我从TI下载的所有最新软件包都放在C:\ti\tirrex-content中。