This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TDA2EVM5777:如何在5.5 或CC平台 上为DSP内核做模拟器6.0 ?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/583394/ccs-tda2evm5777-how-to-do-simulator-for-dsp-core-on-this-platform-by-ccs5-5-or-ccs6-0

部件号:TDA2EVM5777

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的:

如果我想在5.5  或6.0 的TDA2EVM5777平台上为DSP内核做一些模拟器,如何做?

顺便说一句,如果我想用单 个C66x芯做一些介子,我可以用一些板。

提前感谢您的参与。

BRS,

门格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Meng,
    我们不再支持任何类型的模拟器。 如果要使用模拟器,则必须使用旧版5.5。 您可以使用一些基于66倍的模拟器。

    再次请注意,我们不再支持模拟器。 因此,即使您决定使用5.5 中的模拟器,如果您遇到特定于模拟器的问题,我们也不能提供太多帮助。

    谢谢
    KI