This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SIMPLELINK-MSP432-SDK:打开TI资源管理器会使Mac OSX Sierra上的CCS崩溃

Guru**** 2524500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579474/ccs-simplelink-msp432-sdk-opening-ti-resource-explorer-crashes-ccs-on-mac-osx-sierra

部件号:SIMPLELINK-MSP432-SDK

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

每次在Mac上尝试在Code Composer 7中打开TI资源管理器时,Code Composer都会挂起并崩溃。 这一问题在过去24小时内"神奇地"出现,但以前工作正常。 我卸载并重新安装了CCS,并创建了新的工作区,但问题仍然存在。  

是否有一些可以调试的余地? 如果没有,是否有一些地方可以将所有示例项目下载到我的本地硬盘,并在我需要启动新项目时轻松从那里导入?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    每次我在Mac上尝试在Code Composer 7中打开TI资源浏览器时,Code Composer都会挂起和崩溃。 [/引述]

    我将看到我是否可以在Mac上重现此行为。 同时,要继续操作,您可以从TI网站(www.ti.com/.../simplelink-msp432-sdk)下载SDK,将其安装到本地硬盘上,并使用Resource Explorer Classic (菜单视图-> Resource Explorer Classic)导入项目。 您可以按照 此Wiki部分中的步骤让 资源管理器经典查找SDK包。  

    希望这有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    这个问题在今天/昨天早些时候因某种原因消失了,所以我不确定是什么原因导致了这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    James,

    我被告知,本周早些时候我们用资源管理器修复了一些服务器端问题,这很可能也解决了您的问题。  

    感谢您让我们知道现在一切正常。 我会将此主题标记为"已回答",但如果您稍后再次遇到问题,请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    此错误再次出现。 我无法在Mac上打开资源资源管理器或资源资源管理器经典,而不会崩溃。

    为了解决这一问题,我访问了dev.ti.com/tirex,找到了所需的示例,并将项目导入到云IDE中。 然后,我可以从云IDE下载该项目,并将其导入到桌面上的CCS中。

    这对于一个过程来说不算太糟糕,特别是因为我现在刚刚开始使用空示例项目,但这仍然很烦人,尤其是对于入门的人来说

    谢谢!

    詹姆斯