主题:PowerSuite中讨论的其他部件
工具/软件:Code Composer Studio
PowerSuite解决方案在7.1 中不再工作
已验证是否安装了PowerSuite
已验证是否从应用程序中心安装了GUI Composer runtime v1
CCS中仍无法识别CFG页面的格式,并且GUI无法启动,只会打开CFG脚本文件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
PowerSuite解决方案在7.1 中不再工作
已验证是否安装了PowerSuite
已验证是否从应用程序中心安装了GUI Composer runtime v1
CCS中仍无法识别CFG页面的格式,并且GUI无法启动,只会打开CFG脚本文件。
Manish,
我用CCS 7.1 尝试了这个,这里有一些事情发生了。
在CCS 7.1 中,对在默认情况下在文本编辑器中打开所有RTSC配置文件进行了更改。 您仍然可以通过右键单击文件并选择打开方式-> XGConf (此处提到 )手动指示它在图形编辑器中打开。
尽管如此,当我尝试使用XGCONF在PowerSuite项目中打开main.cfg时,我收到了一个与xdctools路径相关的错误。 我怀疑配置文件特别需要XDCtools的XDC.xx版本,因为一旦我有了3.31 发现了XDCtools v 3.3 (我的例子是3.31 .02.38),配置文件就能用XGCONF正常打开。
还有另一个与配置文件和编辑器相关的已知问题。 如果使用XGConf打开.cfg文件,并且关闭CCS时XGConf编辑器是活动视图,则当CCS重新启动时,视图将显示INVALID_CodeGen_location错误。 解决方法是在关闭CCS之前或在CCS重新启动后,在编辑器中切换到其他文件,然后关闭并重新打开.cfg文件。 正在XDCTOOLS-150中跟踪此问题。
请告诉我,这是否有助于为您解释和安排事情。
Manish Bhardwaj 说:我刚刚在CCS中将XDC版本更改为3.50 ,它仍然工作...所以我不确定您报告的XDC工具依赖性错误...您是否可以通过某种方式重新验证您的此问题报告?[/QUOT]
Manish,
在CCS 7.1 .0.0015 3.31 中,当我将ILPFC导入新工作空间时,默认使用XDCtools版本XDCtools 3.32 .1.22 (如果未安装较早版本的工具,如XDCxx)。 然后在打开main.cfg时出现此错误。
如果我将XDCtools设置为3.50 .1.12 ,错误消失,文件正常打开。
可能该特定版本的XDCtools存在问题。 或者,如果您没有看到相同的问题,则可能是我的环境中发生了某件事情(我已经多次导入项目,在某些情况下,没有复制到工作区,因此可能是在示例项目本身中无意中修改了某些内容)。
奇怪的是,如果我使用相同版本的XDCtools 3.32 .1.22 对CCS 7.0 0执行相同的过程,打开文件时我看不到错误。