This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/C55x-AUDIOFRAMEWORK:CCS7.x导入C55x音频框架失败

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582779/ccs-c55x-audioframework-ccs7-x-importing-c55x-audio-framework-failure

部件号:C55x-AUDIOFRAMEWORK

工具/软件:Code Composer Studio

使用任何CC7.x版本导入C55x Audio Framework http://software-dl.ti.com/libs/c55x-audioframework/latest/index_FDS.html 失败

使用CCSv6时,未报告导入项目时出现错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯

    是否确定在CCSv7设置中安装了C55x编译器?

    CCSv7完全支持C55x设备。 与CCSv6.x关系的唯一区别是,C55x编译器不是默认安装的,而是通过CCS应用中心提供的。

    转至菜单视图→CCS应用程序中心,然后找到Code Composer Studio Add-ons类别。 单击按钮“查看更多”:

    展开此类别后,找到C5500编译器图标,然后单击“Select (选择)”进行安装。  

    要安装DSP/BIOS,请单击CCS应用中心左上方的主页按钮,然后找到类别“独立软件”。 然后单击DS`/BIOS v5下方的“Download (下载)”,打开Web上可用下载页面上的浏览器。

    可能需要重新启动CCS。

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试从CCS应用程序中心安装C5500编译器,结果显示它已完成,安装历史记录显示它已安装,但C5500编译器未显示在C:\ti\ccsv7\tools\compiler目录中。 似乎是另一个错误。 我手动下载并安装了它。

    已安装DSP BIOS v5。

    从已连接的音频框架导入项目时,仍有相同的错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    劳伦斯

    我在这里做了一些额外的测试,这确实是CCSv7.x中的一个问题 我提交了错误号CCSEIDE-3099,您可以在下面签名的链接SDOWP中查看其状态(几分钟后即可使用)。

    对此造成的不便,我们深表歉意,
    拉斐尔