This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2311:App Center中没有MSP430Ware

Guru**** 2593320 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582381/ccs-msp430fr2311-no-msp430ware-in-app-center

部件号:MSP430FR2311
主题中讨论的其他部件: MSP430WAREMSPWARE

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我正在使用CCS 7.00 开发MSP430FR2311项目

我的问题是我无法使用MSP430Ware中提供的驱动程序库。

MSP430Ware在App Center中不可用。

虽然MSPWare在资源管理器中可用,但我无法将任何示例从它导入到IDE中。

关于如何前进的任何提示??

谢谢,

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek,

    请从此处( http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS)下载并安装最新的CCS 7.1 0 Build 16。  它修复了一些与资源管理器相关的错误,并应解决您的问题。 安装CCS后,再次从资源管理器下载MSP430Ware软件包(它应安装到c:\ti)。 如果3.0 有,请确保删除<users>/ti/tirex-localserver-Resider>0目录,然后尝试使用资源资源管理器导入项目。  

    请告诉我们这是否有帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您在 此处发布的信息,我认为此问题已解决。 如果是,请将该主题标记为“已回答”。 如果问题没有得到解决,请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在安装最新版本的CCS之前,我是否应该安全地卸载现有版本的CCS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Apollo Geeks 说:
    在安装最新版本之前,我是否应该安全地卸载现有版本的CCS?[/QUOT]

    是的,您可以这样做。 或者,如果需要,您甚至可以并排安装这两个版本(只要它们安装在不同的目录中)。

    如果您计划卸载新版本并将其安装到同一目录,请确保在重新安装到同一位置之前将该目录完全删除。 如果有任何残留文件可能导致重新安装过程中出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我想我正在变得贪婪:试着让一切都运转起来。 您最初的建议是导入项目,但尝试解决应用程序中心问题的效果不大。 在卸载CCS 7.00 (并删除所有内容)后,我认为安装会很容易。 但当然不是!!
    无响应的安装脚本。

    请建议现在可以做的最好的事情是什么?
    我应该尝试脱机安装程序吗?如果"是",那么确保这次没有出现任何问题的最佳方法是什么?
    我需要让这个工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾听到您遇到更多问题。  

    以下是我的建议:

    -卸载/删除CCS安装的任何现有剩余部分
    -从此处(http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS)下载最新的CCS 7.1 Build 16 -我建议使用脱机安装程序
    -查看 本页中的一般安装提示  
    -解压缩并运行安装程序
    -启动CCS并打开资源管理器
    -选择所需的软件包和“安装到桌面”(如果尚未执行此操作)
    在资源管理器中导航到所需的示例,然后将项目导入到IDE中

    希望这能有所帮助!