This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 无法导入TI-RTOS项目

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582898/unable-to-import-ti-rtos-projects

您好,John:
我也有类似的问题。
我的客户在D:\ti\ccsv7上安装了CCS 7.x,但他们无法在工作空间(工作空间也位于D:\...)中导入TIRTOS项目。
他们无法通过“TI资源浏览器”和“菜单-项目-导入CCS项目”导入TI RTOS项目。

7.2 的此问题是否也得到了改进?

请注意,
赵英淑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest,

    我认为这是一个单独的问题,因此我将拆分线程。

    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ernest,

    他们收到了什么错误消息? TI-RTOS是通过资源管理器安装的,还是仅通过下载和安装安装安装的?

    驱动器盘符和安装位置不应影响导入向导(项目->导入CCS项目)的功能。 我能想到的唯一一件事是CCS没有发现TI-RTOS安装,并在导入时出现产品缺失的错误。 可通过转到Window -> Preferences (窗口->首选项)更正此问题。 然后在打开的对话框中,转到Code Composer Studio ->产品。 检查是否列出了TI-RTOS安装。 如果没有,请将其位置添加到查找路径中,然后单击“重新查找”按钮,让CCS找到它。

    此致,
    John