请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
工具/软件:Code Composer Studio
您好,
在我为MQTT_client项目添加一些代码时。
链接>
"../Cc3200v1p32.cmd",第73行:错误#1.0099万-D:程序将不适合可用内存。 对齐区域".text"大小0x173d6的放置失败。 可用内存范围:
SRAM_CODE SIZE:0x16fff 未使用:0x162c1 最大孔:0x162c1
错误#1.001万:链接时出错;未生成“MQTT_CLIENT.OUT”
如何解决此问题。
任何建议都将有所帮助。