工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我将CCS 7v1与TI的工具链一起使用,并且 第一次尝试调试。 我不知道是否可以使用gdb控制台之类的查询,例如指针,取消引用它们,对结构进行转换(有时与基本指针类型不同),以及熟悉gdb的其他所有与正在 调试的gdb和程序,进程(线程-任何)有关的操作。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我将CCS 7v1与TI的工具链一起使用,并且 第一次尝试调试。 我不知道是否可以使用gdb控制台之类的查询,例如指针,取消引用它们,对结构进行转换(有时与基本指针类型不同),以及熟悉gdb的其他所有与正在 调试的gdb和程序,进程(线程-任何)有关的操作。
此致
您好,
感谢您提供此提示。 除了这一点,它可能会起作用
代码生成工具更新- http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2linux
包含arm-gcc for windows (谁在乎呢)和os-x但包含linux -什么是错的?
为什么Linux没有bare *-gcc (小皮层目标)?
您好,
如果在安装过程中选择了ARM GCC,则CCS应已将其安装在ccsv7/tools/compiler/gcc-arm-none-eabi-4_9-2015q3下
[报价用户="Krzysztof Blaszkowski"]
代码生成工具更新- http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_ccstudio/codegen/Updates/p2linux
包含arm-gcc for windows (谁在乎呢)和os-x但包含linux -什么是错的?
为什么Linux没有bare *-gcc (小皮层目标)?
[/引述]
您能否发送您所看到内容的屏幕截图? 此更新站点应仅包含TI品牌的编译器版本。
GCC更新通常留给用户安装和配置 CCS以发现它们。 它们可以从 ARM Launchpad 或 Linaro获得。
[引述用户="Krzysztof Blaszkowski)]最后一个问题是-为什么TI没有发布适用于Linux操作系统的gcc工具链-这是由于IT员工知识不足还是其他政治原因造成的? 如果这些原因与策略有关,那么为什么要为Linux发布CCS? TI为什么要费心?[/QUOT]
与7.1 一起安装的GCC编译器确实是一个Linux有效的可执行文件。
因此OCCAM的剃须刀适用于此处。 也许您的系统在被拾取的路径中安装了其他编译器? 或者,您的项目可能指向编译器的特定路径?
此致,
拉斐尔