This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCXL-CC1310:"将时间戳信息添加到目标输出"选项在哪里?

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582525/ccs-launchxl-cc1310-where-is-the-add-timestamp-information-to-target-output-option

部件号:LAUNCHTXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

 提到了一个选项"将时间戳信息添加到目标输出",如果我能找到它,这将非常有用。 我搜索过所有地方,但还没有偶然发现。

Google和TI Wiki也没有什么帮助,是从CCS7中删除了它,还是我没有深入到CCS大量分散的配置设置中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我刚刚在CCS 7.0 .0.0.0042万 上选中, “将时间戳信息添加到目标输出”选项位于CCS项目属性->调试->杂项/其它选项下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,如果有这样的方法来搜索设置就好了!

    我更习惯于使用纯文本文件和配置手册来配置编辑器,而这些配置手册在搜索此类选项时非常简单。