工具/软件:TI C/C++编译器
您好,
我正在尝试使用cygwin在Windows环境中使用armcl编译器编译几个源文件。 我已将编译器复制到基本位置c:\ti\,并尝试运行make以使用相同的编译器。但我收到以下错误。 “无法执行二进制文件”,这表明编译器根本没有运行。
E:\NGI\DRAGON2_M4_EU_VIDE>SET CYGPATH=C:/Cygwin/bin/cygpath.exe
E:\NGI\DRAGON2_M4_EU_VIDE>make MIB_M4
Makefile:193:***** VAG MIB-VIP构建已启动*****
Makefile:195:TI_platform: Benelli_m4
Makefile:396:预定义:build_date:none | build_ID:none | UBN:none | Dirana3=R
3.1 | AMP:none | brand:none | NAV:none | MISRA:none | dwarf_V:default
Cygwin警告:
检测到MS-DOS样式路径:tools\MPI_gen\MPI_gen_exclude.mk
首选POSIX等效项为:tools/MPI_gen/MPI_gen_exclude.mk
Cygwin环境变量选项“nodosfilewarning”将关闭此警告。
有关POSIX路径的详细信息,请参阅用户指南:
cygwin.com/.../using.html
正在编译用于MIB_M4的ps_data.c
C:/ti/arm_arm.5/bin/armcl 5.0 :c:5.0 .5/bin/armcl:无法执行二进制文件
/bin/cat:out/mib_m4/obj/ps_data.tmp:没有这样的文件或目录
/bin/rm:无法删除`ext/mib_m4/obj/ps_data.tmp':没有这样的文件或目录
make:***[out/mib_m4/obj/ps_data.o]错误1
有人能告诉我如何使用cygwin make在windows中运行armcl编译器吗?
当我尝试在Windows命令提示符下运行编译器时,它显示了以下错误
C:\ti\arm_hello.5\bin>armcl 5.0 -c hello.c
'armcl'不被识别为内部或外部命令,
可操作程序或批处理文件。
C:5.0 \ti\arm_arm.5\bin>
如果我能得到一些帮助,那就太好了。
谨致问候,
Jeyaseelan