This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:资源管理器包含用于示例和gt;TI驱动程序和gt;empty的路径错误

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580568/ccs-msp432p401r-resource-explorer-includes-path-error-for-examples-ti-drivers-empty

部件号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试导入MSP432的TI驱动程序>空示例,遇到错误:

资源管理器使用的任何定义文件中,"simplelink_msp432_sdk_1_30_00_40"和"examples"之间似乎缺少斜线。  示例文件夹在那里(虽然此对话框未显示完整路径,但我可以浏览RTOS文件夹并找到它)。

我可以使用“文件”>“导入...>Code Composer Studio>CCS项目”功能手动导入此项目,首先浏览至“C:\simplelink_msp432_SDK_1_30_00_40\examples\RTOS\MSP_EXP432P401R\drivers\empty\tos\cs”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我可以确认我在CC13x0 SDK 1.30 Mac OS X版本上看到了相同的内容。 通知正确的资源!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    dev.ti.com已更新以解决此问题。 看到此问题的任何人都必须按如下所示清除其元数据数据库:

    • 删除3.0 0文件夹
    • 重新启动CCS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯,在执行该操作并重新启动CCS (也从脱机状态下删除使用MSP432 SDK并重新导入它)之后,我在尝试导入TI驱动程序>空示例时遇到错误:

    错误:未找到导入的project-spec文件:C:tirtos_builds_MSP_EXP432P401R_release_ccs.projectspec!\ti\simplelink_msp432_SDK_1_30_00_40\examples\RTOS\MSP_EXP432P401R\DRIVERS\empti\tirtos\MSP\${COM_TI_SIMPPLELINK_SDK_INSTALL_DIR}\kernel\MSP432\EXP40R\MSP\UP\INSTR\INSTR\INSTR\INSTR\EXP40MP4MP\EMS\RELER\MSP\UP\UP\EXP40R\UP\
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另外,尝试导入TI-RTOS“hello”示例:

    错误:无法识别product-type 'com.ti.SIMPLELINK_MSP432_SDK'。 请在创建此项目之前安装版本0.0 或此产品的兼容版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他人也遇到了类似的问题,在这种情况下,IDE人员将其缩小为c:\ti文件夹中的license.txt文件。 IDE中存在一个错误,即如果c:\ti文件夹中存在license.txt文件,IDE将不会发现该文件夹中的任何软件包。 如果您确实有这样的文件,您可以尝试删除/重命名,看看是否可以解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我的问题不是license.txt,而是在C:\ti中有两个.lic文件-我将它们移动到子文件夹,现在所有内容都正确导入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我有一个类似的问题,但提供的解决方案似乎对我不起作用。 我想知道我能找到什么

    com_ti_SIMPLELINK_MSP432_SDK_INSTALL_DIR,我看到了它的设置!

    Rgds,

    Laurent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是TI-RTOS项目附带的,但它是从SimpleLink产品中获得的,我无法确定如何查看。 我使用TI-RTOS的“错误”示例作为起点,删除了随附的任务,并将我自己的东西放在里面。 这是一个紧凑的单项目解决方案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Eric。 但是,如果发生路径错误,则最好先在错误详细信息中显示路径,然后在第二次完全展开。 可能会使错误消息更有用!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric,Laurent,

    仅供参考-一个已知的产品发现问题已在CCS中修复,新的CCS 7.1 v.0.0.0016万 现已可从 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Download_CCS下载。  如果有机会,请升级至该版本。

    谢谢!

    -巴尔塔萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,Baltasar,

    感谢您的回复,问题已解决!

    -Laurent