This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8075万:CCSv7与CCSv6的优势

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582680/ccs-tms320f28075-benefit-of-ccsv7-vs-ccsv6

部件号:TMS320F2.8075万
主题中讨论的其他部件:C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

请提供使用CCSv7而不是VCCv6的优势。 CCSv7是否修复了CCSv6中存在的与2.8075万处理器相关的已知问题?  切换到CCSv7是否重要?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Diane,

    对于F2.8075万,我会看到v7的优点:
    *简化的许可
    *与Resource Explorer和C2000Ware集成
    *支持新的XDS110调试探头(比XDS100好得多)
    *如果使用SYS/BIOS或TI-RTOS,新的运行时对象视图将得到显著改进
    *用于C2000的全新16.9 LTS编译器


    本发行说明提供了更多详细信息,包括与C2000相关的修复。
    software-dl.ti.com/.../CCS_7.1.0_Release_Notes.htm

    客户切换到CCSv7并不重要。 如果您当前使用的是CCSv6,则可以继续使用IF,只要您愿意。 但是,与当前版本中提供的修复程序相比,修复程序将受到限制。

    此致,
    John