This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8379万D:CSSv7在资源管理器选择中没有LUNCHXL-F2.8379万D。

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582357/ccs-launchxl-f28379d-cssv7-do-not-have-launchxl-f28379d-in-resource-explorer-selection

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好! 我刚从微控制器开始,然后选择了  

MSP-EXP430F5529LP

LAUNCHTXL-F2.8379万D  

作为起点。 我完全理解F2.8379万D对于绝对初学者来说是一个过度的问题,但我感兴趣的原因是它集成了DAC。  

我下载了CSSv7,第一次使用了exp430f5529LP。没有问题。 现在我连接了F2.8378万D LP, 该主板不在CSSv7的选择列表中。 在互联网上,我看到它的简介教程是使用CSSv6制作的。

我是否需要下载单独的软件包来 支持F2.8378万D LP?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    安装CCS时,您是否选择了C2000器件支持系列? 如果没有,请查看以下可能对您有帮助的参考:
    processors.wiki.ti.com/.../Updating_CCSv6

    此致,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrus:
    如果您在资源管理器中讨论设备/板选择列表,则是的,这是已知问题。 只列出了用于C2000的器件,而不是主板。 现在请按设备过滤(F2.8379万D)

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我记得,C2000器件是预先选定的,我选择了完全安装。