This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL- TMS5.7004万:bq76PL455EVM

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582611/ccs-launchxl-tms57004-bq76pl455evm

部件号:LAUNCHXL- TMS5.7004万
主题中讨论的其他部件: BQ76PL455EVM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好,是否可以为 LUNPHXL-TMS5.7004万和 bq76PL455EVM创建GUI以提取蜂窝信息和创建图形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ruby,

    我不熟悉bq76PL455EVM或其上的器件。 但是,如果您可以从TMS570访问包含单元信息的值,则可以使用GUI编辑器工具创建在您的PC上运行并显示信息的GUI。

    您可以在此处访问GUI Composer:dev.ti.com
    以下是用户指南: dev.ti.com/.../index.html

    您需要在TMS570上运行一些代码,这些代码读取这些值,然后通过串行/UART将它们发送到GUI编写器。 目前,项目向导将提示您选择一个设备,只需选择另一个基于ARM的设备,如TM4C129。

    此致,
    John