This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LUNCHXL-F2.8379万D:CCS GUI Composer V2

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/578559/ccs-launchxl-f28379d-ccs-gui-composer-v2

部件号:LAUNCHXL-F2.8379万D

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

1)有没有计划为GUI编写器V2添加对F2.8379万D的支持,我认为它现在支持F2.8377万S。  

2)对于xDAIS目标监视器类型的连接,GUI编写器V2是否需要遵循任何文档

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Permantier,您好!

    1)我们目前正在努力在即将发布的版本中获取更多的GCv2设备支持,并且应包括F2.8379万D。 如果一切顺利,计划在本月末发布。  

    2)我们正在更新教程,这是即将发布的版本的一部分。

    此致,
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你Patrick。