This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F2.8069万M:连接到主板时出现问题并闪烁代码

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581742/ccs-launchxl-f28069m-problems-connecting-to-the-board-and-flashing-code

部件号:LAUNCHTXL-F2.8069万M
主题中讨论的其他部件:MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我打开了中存在的代码

C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_17\sw\solutions\instaspin_inex\boards\bootxldrv8301_RevB\F28x\f2806xF\projects\ccs5\proj_lab01</s>2806

在CCS 7.0 中编译了它,但我在连接到目标时遇到问题。

我不得不选择一个处理器(2.8069万M和XDSv2连接),我有一个很大的“测试连接报告”。  

我做错了什么?e2e.ti.com/.../connectionIssues.txt

此致

Srinath

(随附连接报告)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Srinath,
    您收到一种低级JTAG连接错误。 通常是硬件问题(连接不良,电压差等)。 有关详细信息,请参阅以下链接:
    processors.wiki.ti.com/.../Debugging_JTAG_Connectivity_Problems

    谢谢
    KI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Srinath,

    JTAG测试例程中的0xFFFFFFFF结果与KI上述页面的5.13 部分一致。

    正如上面所说的那样,您的controlCARD上的开关很可能设置为禁用JTAG,或者JTAG被隔离,并且电源不会应用于套件的器件部分。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [QUETE USER="Srinath mallikarjunan ]我不得不选择一个处理器(2.8069万M和XDSv2连接)我有一个很大的“测试连接报告”。  [/引述]

    S1上交换机的状态是什么?

    在LAUNCHTXL-F2.8069万M手册中:

    请记住,如果设备未处于仿真引导模式(TRST开关处于向上位置),调试器将不会连接。

    从内存中,新 LUNCHXL-F2.8069万M上S1上的开关的默认状态 设置为从闪存引导示例程序, 这会阻止调试器连接。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已将TRST开关移至向上位置,设备连接