This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.805万:构建导入的CCS项目失败,重命名导入的CCS项目失败

Guru**** 2917330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582281/ccs-tms320f28050-build-imported-ccs-project-fail-and-rename-imported-ccs-project-fail

部件号:TMS320F2.805万

工具/软件:Code Composer Studio

您好,    

 

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在我将CCS更新到最新版本7.1 .0.0.0015万 ,问题也存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ERR1已解决。导入CCS项目应在本地主机上运行。如果导入CCS项目在网络主机上运行,则自动生成Makefile将出现错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您反馈一个错误已解决。 是否还有一个未决的问题? 如果是,请提供有关该问题的更多详细信息,例如您正在使用的CCS版本以及重现该问题的步骤。 我不确定您是否尝试在初始帖子中附加某些内容,但未能通过。