主题中讨论的其他部件: TMDSCNCD2.8069万MISO
工具/软件:Code Composer Studio
当我调试示例程序时,它将显示'You require a target configuration to start a debug session'。 事实上,我已经调试了该程序,为什么它这样说呢? 有人能告诉我为什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
当我调试示例程序时,它将显示'You require a target configuration to start a debug session'。 事实上,我已经调试了该程序,为什么它这样说呢? 有人能告诉我为什么?
尊敬的John
首先感谢您的回复。 我找到了目标配置并完成了它。 但是,出现了一个新问题,即
'连接到目标时出错:
(错误-1135 @ 0x0)
调试探测器报告错误。 确认调试探测器配置和连接,重置调试探测器,然后重试此操作。
(仿真软件包6.0 .576.0)"
在目标配置中,当我进行测试连接时,它显示
'[开始:德州仪器(TI) XDS100v2 USB调试探头_0]
执行以下命令:
%ccs_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile -RV -o -f inform,logfile=yes -S pathlength -S完整性
[结果]
——— [打印主板配置路径名]------------------
C:\Users\admini~1\AppData\Local\TEXASI~1\
CCS\CCS_71~1.000 \0\0\Brd达\testBoard.dat
——— [打印reset-command软件日志文件]------------------
该实用程序选择了100或510类产品。
该实用程序将加载适配器'jioserdesusb.dll'。
库的构建日期为2017年2月13日。
库的构建时间是'16:06:25'。
库软件包版本为6.0 .576.0。
库组件版本为35.35 .0.0。
控制器不使用可编程FPGA。
控制器的版本号为'4'(0x0.0004万)。
控制器的插入长度为'0'(0x0万000000)。0万。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。
——— [打印reset-command hardware log-file (重置命令硬件日志文件)]------------------
扫描路径将通过切换JTAG TRST信号重置。
控制器是FTDI FT2232,带USB接口。
从控制器到目标的链路是直接链路(不带电缆)。
该软件配置为支持FTDI FT2232功能。
控制器无法监控EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控EMU[1]针脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已完全设置为'0'(0x0000)。
——— [从PLL生成的JTAG TCLK输出的日志文件]-------
没有用于对JTAG TCLK频率进行编程的硬件。
——— [测量最终JTAG TCLKR输入的源和频率]-------
没有用于测量JTAG TCLK频率的硬件。
——— [在JTAG IR和DR上执行标准路径长度测试]-----------
此路径长度测试使用64个32位字的块。
JTAG IR指令路径长度测试失败。
JTAG IR指令扫描路径为卡在一个位置。
JTAG DR旁路路径长度测试失败。
JTAG DR旁路扫描路径为卡在一个位置。
——— [对JTAG IR执行完整性扫描测试]---------------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。
JTAG IR完整性扫描测试失败。
——— [在JTAG DR上执行完整性扫描测试]------------------
此测试将使用64个32位字的块。
此测试将仅应用一次。
使用0xFFFFFFFF执行测试。
扫描测试:1,跳过:0,失败:0
使用0x0万执行测试。
测试2字0:扫描0x0万并在0xFFFFFFFF中扫描。
测试2字1:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字2:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字3:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字4:扫描0x0万并扫描0xFFFFFFFF。
测试2字5:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2字6:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
测试2 Word 7:扫描0x0万并使用0xFFFFFFFF进行扫描。
已提供前8个错误的详细信息。
实用程序现在只报告失败测试的计数。
扫描测试:2,跳过:0,失败:1
使用0xFE03E0E2执行测试。
扫描测试:3,跳过:0,失败:2
使用0x01FC1F1D执行测试。
扫描测试:4,跳过:0,失败:3
使用0x5533CCAA执行测试。
扫描测试:5,跳过:0,失败:4
使用0xAACC3355执行测试。
扫描测试:6,跳过:0,失败:5
某些值已损坏- 83.3 Percent (默认值百分比)。
JTAG DR完整性扫描测试失败。
[结束:Texas Instruments XDS100v2 USB调试探头_0]'
我不知道它是否正确,在我的设备管理器中,它显示如下:
我知道我缺少通用串行总线控制器中的TI XDS 100通道A和TI XDS 100通道B。 但是我重新安装了软件,又尝试了一次,还是没有显示这两个项目,我也检查了互联网上是否有XDS 100驱动程序,我发现没有XDS 100驱动程序单独存在。 在互联网上,它显示XDS 100驱动程序与代码编辑器工作室一起使用,因此意味着当我安装CCS时,应该已安装驱动程序。 因此,您是否知道我的过错在哪里以及如何解决? 非常感谢,期待您的回复。
此致
张少川
Shaochuan Zhang 说:因此,您知道我的故障在哪里以及如何解决吗?[/QUOT]如果 TMS320F2.8069万M的启动模式未设置为“仿真启动模式”,测试连接中的这些错误可能会发生。
我不知道您使用的是哪一个主板,如何选择启动模式取决于主板。
请参阅 F2.8069万M 启动板上的XDS100v2 USB调试探头'Test Connection'(测试连接)失败。
TMDSCNCD2.8069万MISO controlCARD具有用于配置启动模式的开关SW1和SW3。OK,那么您拥有 的是TMDSCNCD2.8069万MISO controlCARD,而不是LaunchPad。 我不记得controlCARD上有任何跳线,与LaunchPad不同,LaunchPad必须小心跳线。
查看文档,当TMS320F2.8069万M上有SW3-1时 ,它将处于“仿真启动”状态,这将允许XDS100v2进行连接。 TMDSCNCD2.8069万MISO controlCARD的照片显示SW3-1位于允许XDS100v2连接的正确位置。