This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6989:在Win 10 64位PC上安装CCS

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582369/ccs-msp430fr6989-installing-ccs-on-win-10-64-bit-pc

部件号:MSP430FR6989

工具/软件:Code Composer Studio

错误参考号:3.2295万

无法在PC上安装CCS。获取屏幕截图中显示的错误消息。 有什么建议?? 谢谢你。 Tanuje2e.ti.com/.../errorccs.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有ccsv7/install_logs中的实际安装日志,很难辨别,但看起来您可能是在现有CCS安装的基础上进行安装。 能否删除ccsv7的内容并重试? 如果不是这样,请下载脱机安装程序,并在清除安装目录后尝试安装。
    谢谢!
    丹麦语