This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XDS110 VTREF引脚

Guru**** 2550640 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C1294XL, LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581956/xds110-vtref-pin

主题中讨论的其他部件:EK-TM4C1294XLLAUNCXL-CC2650CC2650

大家好,

我们希望将XDS110与TIVA系列MCU配合使用。 我有EK-TM4C1294XL,其上有ARM标准10引脚JTAG连接器。 此连接器在引脚1上需要3.3V电压。 但是,使用 Cortex-M 10引脚适配器的XDS110上的引脚1是VTREF。 看起来不能提供3.3V电压。 此针脚的用途是什么?

是否有办法在连接器的引脚1上获得3.3V电压?

此致,

Akash Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Akash,

    (很抱歉,我没接到您的电话)

    但是,使用 Cortex-M 10引脚适配器的XDS110上的引脚1为VTREF。 看起来不能提供3.3V电压。 此PIN的用途是什么?[/QUOT]

    VTREF引脚(或TVRef或其他名称)的描述如下所示:

    http://processors.wiki.ti.com/index.php/XDS_Target_Connection_Guide#TVRef

    其用途是使JTAG调试探头检测目标板上的电源,而不是向板提供电源。 换句话说,它是JTAG调试探测器角度的感应(输入)引脚。

    这有帮助吗?

    谢谢,

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rafael:

    感谢您提供Wiki文章的链接。

    最好将调试器的电压传递到Launchpad调试连接器上的引脚1。 我认为这是不可能的?

    这在XDS100v2或XDS200等其他调试程序上是否可行?

    此致,
    Akash Patel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿卡什

    理想的做法是将调试器的电压传递到Launchpad调试连接器上的引脚1。 我认为这是不可能的?

    这在XDS100v2或XDS200等其他调试器上是否可行?[/QUOT]

    不是真的。 如果您正在使用极低的功耗,并且迫切需要电源,则可以在尝试连接时尝试从JTAG通信引脚之一获取电源,但这将是非常不可靠的。

    较早的XDS510 ISA或并行端口JTAG调试器用于通过此引脚供电,但这在相当长的时间内不是标准。  

    此致,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最好将调试器的电压传递到Launchpad调试连接器上的引脚1。[/QUOT]这取决于XDS110。  LAUNCHXL-CC2650上的内置XDS110可以在Launchpad调试连接器的1号插针上提供3.3V电压,并且我能够使用 LAUNCHXL-CC2650上的XDS110通过10针调试连接器为EK-TM4C1294XL供电。

    为了隔离CC2650,卸下了LAUNCXL-CC2650上的跳线,然后将LAUNCXL-CC2650上的10针DEBUG OUT连接到EK-TM4C1294XL DEBUG In。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特

    取决于XDS110。  LAUNCHXL-CC2650上的内置XDS110 可以在Launchpad调试连接器的1号插针上提供3.3V电压,并且我能够使用 LAUNCHXL-CC2650上的XDS110 通过10针调试连接器为EK-TM4C1294XL供电。[/QUOT]

    虽然在实践中这确实可行,但这是不符合要求的,因为如果目标需要的电源超过USB标准所能提供的电源,或者目标具有连接到VTRef的硬输出引脚(在这种情况下,输出冲突会发生,而强壮的将会获胜),则可能会不正确地为目标供电。

    在我的CC2650 Launchpad Rev 1.1 中,引脚1连接到XDS110 Vcc,但Rev 1.3 和更新的CC2640R2的原理图中有一个跳线,允许VTRef引脚完全兼容。  

    当您设计电路板并打算依赖通用JTAG实现时,所有这些都变得非常重要- XDS110 (或XDS100或XDS200等)将不会通过VTRef提供电源。  

    此致,

    拉斐尔