This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123BH6ZRB:CCS 6.1。1.0.0022万 函数/变量说明悬停弹出窗口

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582182/ccs-tm4c123bh6zrb-ccs-6-1-1-00022-function-variable-description-hover-pop-up

部件号:TM4C123BH6ZRB

工具/软件:Code Composer Studio

我们正在正式制定编码样式规范。  我们现在有十几个使用CCS的项目。

我们正在讨论如何描述函数或数据元素。

Description =函数标题=将光标悬停在函数/数据引用上时弹出的内容=声明或定义前的文本。

我刚刚在这里玩了一遍,我发现:

  • 在库中定义并声明函数时,如果您不在该库的项目中工作,则会在头文件中获得注释和声明。
  • 在您正在处理的项目中定义并声明函数时,将从.c文件中获得整个函数定义和函数注释标题。

我们希望弹出信息来自头文件,因为这是公开的。  我们不希望应用程序开发人员在库函数中进行详细说明。

我们能否获取弹出信息以始终显示在声明上方找到的函数标题?

因此,如果声明位于头文件中,则这就是您获得的内容。

如果它是.c文件的本地函数,则可以在.c文件中的声明上方找到函数标题。

我们试图避免在两个地方使用功能描述,因为这会增加至少一个描述过时的可能性。

此CCS悬停弹出功能的规则是什么?

该功能称为什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eclipse似乎有一个悬停首选项页面,如中所述  ,但我在CCS首选项中看到它。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我错了。 它位于“首选项”中的C/C++-> EDITOR -> Hovers中。

    如果这有帮助,请将此帖子标记为已验证。

    谢谢!
    斯蒂芬
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    下面的链接和我发布的其他链接似乎表明无法执行您想要执行的操作。

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有CCS 6.1 .1.0.0022万 的库存安装。 我没有窗口->首选项-> C/C++。 我是否需要在CCS中安装某些组件才能获得此菜单项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    忽略此帖子。 我只是想测试一下是否收到了该帖子的通知。 我没有收到通知,只是更改了我的帐户设置中的电子邮件设置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要单击“首选项”对话框左下方的“显示高级设置”。