This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR2033:使用CCSv6/v7创建项目模板

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582141/ccs-msp430fr2033-creating-a-project-template-with-ccsv6-v7

部件号:MSP430FR2033

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我的客户正在尝试创建项目模板,并尝试了CCS wiki中描述的示例:-

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Project_Templates_in_CCS

 

他们无法在新项目模板列表中显示任何模板,并询问CCSv6/v7中是否发生了更改,如果发生了更改,他们可以在何处找到更新的信息。

 

如果没有,您对他们可能做的错误有任何想法或建议。

 

非常感谢
Bob Bacon  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob,

    该Wiki网页是为CCSv4创建的,尽管项目模板仍存在于CCSv6/v7中并受支持,但可能需要调整/调整这些步骤以使用较新的版本。 我个人还没有尝试更新的CCS版本中的步骤。

    您可能需要让客户了解ProjectSpecs (我们正在推广的是Project Templates)。 它允许根据项目规范创建新项目。 有关更多信息,请访问以下网站: http://processors.wiki.ti.com/index.php/ProjectSpecs_in_CCS