This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1350:资源管理器中的7.1 /字体大小

Guru**** 2800955 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/580364/ccs-cc1350-ccsv7-1-font-size-in-resource-explorer

部件号:CC1350

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

从7.0 中迁移到7.1 中,字体大小已显著减小。 这与Windows设置无关(Windows10)。 案文很难阅读。 这仅适用于资源资源管理器。 其他文本大小似乎保持不变。 问题是,在不更改整个Windows显示分辨率的情况下,我可以在哪里更改资源管理器的字体大小?

此致

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    能否发送您所看到内容的屏幕截图? 这是在4K显示器上吗?

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    请找到两个屏幕快照附件,一个带7.0 ,一个带CC。7.1 相同的显示设置,没有差异。 它位于Windows10系统上。

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉,忘记提及,显示分辨率为1920x1080。1080。

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要设置Windows 10机器。  在Windows 71080p上,这是我看到的内容。

    7.0 位于左侧,7.1 位于右侧。

    树中的字体在两种字体中大小相同,但在7.0 中颜色稍深,更容易阅读。

    如果我查看资源管理器欢迎页面上的字体,它在7.0 中会更大一些。  7.1 也显示为粗体。  我更喜欢7.0 中的非粗体。

    如果我在树中选择SDK,我会在两个工具中看到相同的字体大小,但观察结果相同,即7.0 中的字体更深,更清晰。

    我想在Windows 10上尝试一下,因为我知道7.1 已经做了更改,尝试在4K屏幕和Windows 10的自动缩放功能上更好地工作。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter,

    我在Win10计算机上安装了两个版本和1080p显示器,结果与Win7上的结果相同。 我在捕获中注意到的一件事是,您在资源管理器中查看每个实例中的不同页面。 主页上的字体比内容页上显示的字体大得多。 但它应该在不同版本之间保持一致,唯一不同的是清晰性。

    此致,
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,John:

    非常感谢您的反馈。 抱歉,是的,我的屏幕截图并非完全相同。 太快太脏了 我又产生了两个观点相同的问题。 请参阅下文。 对于我的机器,它仍然是不同的。 不知道为什么。 它具有相同的笔记本电脑,相同的条件/设置,仅在一种情况下7.0 和另一种CC。7.1

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7.1 使用不同的浏览器,并且在您的系统上的行为必须不同。 我想知道Windows 10文本自动缩放正在新浏览器中触发某种情况。 我尝试过在Windows中播放设置,但到目前为止,我无法再现您看到的内容。

    John