This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C6748:CCS

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/582113/ccs-tms320c6748-ccs

部件号:TMS320C6748

工具/软件:Code Composer Studio

您好,Ki先生,

非常感谢您的回复sir..in回复您的帖子,例如

这是您的错误:

未定义的第一个引用                                                     

文件中的符号                                                               

------------------- --------                                                     

_main    c:7.4 \ti\ccsv6\tools\compiler\c6000_works.8\lib\rts6740.lib<args_main.obj></s>6740.

注意有问题的符号- MAIN。 您包含运行时库,并且没有定义程序的主函数。

我试图添加主代码,但再次遇到同样的错误.....我附加了代码。还有项目->属性->包括 操作->搜索路径..不知道我走错了哪里..http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/ccs.docx.can你请建议解决方案!!!!!!!http://e2e.ti.com/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/main-pr0gram.docx als0 e2e.ti.com/.../ccs-err0r.docx

感谢您,

此致,

Bhuvana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    附加的程序不包含main()函数,即

    void main(void){}
    
    
    

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bhuvana

    如果可以,请帮助我们避免重复工作,并将相关帖子保留在原始讨论的相同主题中。

    KI昨天对您的另一条线的回复包含与Stephen的回复相同的信息:
    e2e.ti.com/.../213.4661万

    谢谢!
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不便之处感到抱歉。。。
    谢谢你。
    Bhuvana