This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio-MSP:编译MSP430.HEX时出现问题

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581918/ccs-ccstudio-msp-issue-compiling-msp430-hex

部件号:CCStudio-MSP

工具/软件:Code Composer Studio

此主题与我在ALC/DLP论坛 e2e.ti.com/.../58.1168万上发布的一个主题相关

总结:

1-按照指南[(第54页)--> http://www.ti.com/lit/ug/dlpu006e/dlpu006e.pdf]编译一些文件,这些文件应生成名为MSP430-HEX的文件

2-提供的最新软件包丢失了一个文件,这引起了我遇到的问题

3- TI员工建议了编译文件的替代方法

4-按照建议构建文件后,仍没有创建MSP430-HEX。

有人对我应该怎么做有任何线索吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    从另一个线程中,我看到您很好地构建了项目,但您只缺少了. hex文件,是这样吗?

    如果是这样,将创建.hex文件作为构建后的步骤。 要创建此生成后步骤,请首先右键单击项目,然后选择“属性”。 然后导航至树,如以下链接的4.5 部分的图片所示:

    processors.wiki.ti.com/.../Projects_and_Build_Handbook_for_CCS

    某些版本的CCS具有为您配置十六进制文件创建的下拉菜单,但如果您没有,您可以手动键入部分中显示的说明。 对于MSP430,您可以使用ofd430替换ofd2000,使用hex430替换hex2000。

    之后,您必须重建项目以创建. hex文件。

    希望这能有所帮助,
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!