请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他部件:TMS320C6748工具/软件:Code Composer Studio
我们购买了用于TMS320C67xx和USB560v2 (BH-USB-560v2)的CCS,并在不久之前就使用了它们,没有任何问题。 现在我收到了消息
"无法获取许可证。
您使用的Code Composer Studio许可证仅允许以下连接类型:
- XDS100类仿真器
-MSP430连接
模拟器
具有板载仿真的-EVM/DSK/sZdsp套件
受限连接的示例包括:
-XDS200,XDS510和XDS560仿真器"
我的印象是,我们买了所有的东西,所以不应该得到?
此外,“部件号”字段不接受“TMS320C6748”,因此我选择了“我没有部件号”。
感谢您的帮助