This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F2.8022万:是否更改用于链接器命令文件的默认文件扩展名? CCS 6.

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/579176/ccs-tms320f28022-change-the-default-file-extension-used-for-linker-command-files-ccs-6

部件号:TMS320F2.8022万

工具/软件:Code Composer Studio

在Win7上使用CCS 6.1 Tm3。

如何让CCS对链接程序命令文件使用.Cmnd而不是.cmd之类的扩展名?

有时我喜欢在CCS之外更改项目文件,并且我已将MOST设置为只需双击文件即可在默认编辑器中打开。

但是,对于链接程序,文件扩展名为.CMD,它在Windows中运行不同的内容。

虽然我知道可以更改.CMD的文件关联,但我更愿意为链接程序文件使用不同的扩展名。

谢谢!

标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记,

    是的,这是可能的。 您可以通过进入菜单窗口-->首选项来添加文件关联:

    然后,在项目生成属性中,您可以选择链接程序命令文件:

    希望这能有所帮助,

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美,这正是我想要的

    谢谢!

    标记