This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/MSP432P401R:升级编译器将允许在CCS 5.4 中进行MSP432操作

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/581530/compiler-msp432p401r-will-upgrading-the-compiler-allow-msp432-operation-in-ccs-5-4

部件号:MSP432P401R

工具/软件:TI C/C++编译器

我有一个使用CCS 5.4 .0.0.0091万 的精心的夜间编译

我找到了以下指南:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler_Installation_and_Selection (这特别涉及我在概述中的确切情景)

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Compiler_Updates

http://processors.wiki.ti.com/index.php/Updating_CCSv5

但是,对于使用5.4 和某些升级的编译器的MSP432P401R,是否有显示停止器?

您建议我尝试升级到哪个编译器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Blake Carpenter 说:
    您建议我尝试升级到哪个编译器?[/QUOT]

    这取决于升级的目的。  Wiki文章 编译器版本号及其含义 可以帮助您做出决定。

    但是,该文章没有讨论与CCS的兼容性。  CCS和TI编译器按独立时间表发布。  CCS使用在类似时间范围内发布的编译器进行测试。  编译器接口更改缓慢。  因此,如果编译器和CCS在时间上相隔较远,它们很可能会继续很好地集成在一起。  但是,在某些未定义的点,问题开始出现。  释放时间间隔越长,问题发生的可能性就越大。  尽管如此,大多数用户实际尝试的大多数组合通常效果良好。

    谢谢,此致,

    -George

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢乔治!